251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Canje de vales

Después de comprar la suscripción, recibirá un email con los vales digitales.

Debe canjear los vales para activar sus suscripciones.

Siga los siguientes pasos:

Apertura del email que incluye el vale

  • Busque el email con el título «Sus vales digitales» de Schneider Electric.

  • Haga clic en el botón Canjear vale ahora que aparece en el email.

Iniciar sesión en su cuenta

  • Se le redirigirá a su cuenta de la tienda de software de Schneider Electric.

  • Inicie sesión si se le solicita.

Canje de vales

  • Aparecerá el cuadro de diálogo Canjear vale.

  • Haga clic en Canjear para añadir la suscripción a su cartera digital.

IMPORTANTE:
  • Reembolso flexible: no necesita canjear todos los vales a la vez. Canjéelos según sea necesario.

  • Advertencia de expiración: los vales deben canjearse en un plazo de 365 días a partir de la fecha de compra. Los vales no canjeados expirarán.

  • Reutilizable: una vez canjeados, los créditos correspondientes permanecen en su cartera digital de forma indefinida y pueden reutilizarse más tarde.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?