251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Compra de suscripciones

Acceso a la tienda de software

  • Haga clic en el botón Comprar suscripciones situado en la esquina superior derecha de la página de inicio de SpaceLogic KNX Remote.

  • O vaya directamente a https://www.se.com/us/en/shop/software/.

Inicio de sesión o creación de una cuenta

  • Si ya tiene una cuenta en Schneider Electric, inicie sesión.

    NOTA: Estas credenciales son diferentes de las de su cuenta en la nube usada en SpaceLogic KNX Remote.
  • En caso contrario, haga clic en Crear cuenta y siga los pasos de registro.

Selección de la suscripción

  • Eche un vistazo a los planes de suscripción disponibles.

  • Seleccione el tipo (por ejemplo, mensual, 1 año, 5 años) y la cantidad que se ajuste a sus necesidades (consulte Suscripciones remotas Space Logic KNX).

  • Haga clic en Continuar con el pago.

Introducción de los detalles de compra

  • Rellene sus datos de facturación y pago.

  • Proporcione el email del instalador. Esta es la cuenta que tendrá acceso a la instalación y que recibirá los vales digitales después de la compra.

  • Haga clic en Continuar.

Confirmación y finalización del pedido

  • Revise el resumen de su pedido.

  • Acepte los términos y condiciones de la tienda.

  • Haga clic en Confirmar pedido.

Comprobación de su email

Recibirá cuatro emails:

  1. Confirmación del pedido

  2. Confirmación del pago

  3. Información de la factura

  4. Vales digitales para canjear y activar sus suscripciones

NOTA: el vale tiene una validez de tan solo 12 meses.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?