251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Suscripciones remotas Space Logic KNX

Para activar y utilizar plenamente la función SpaceLogic KNX Remote, es necesario comprar suscripciones para los controladores a los que se desea acceder.

Puede comprar suscripciones de dos maneras:

  • A través de SpaceLogic KNX Remote: haga clic en el botón Comprar suscripciones situado en la esquina superior derecha de la página de inicio. Se le redirigirá a la tienda de software de Schneider Electric.

  • Enlace directo: visite directamente la tienda de software de Schneider Electric: https://www.se.com/us/en/shop/software/.

Opciones de suscripción

Plan

SKU

Duración del acceso

Acceso del controlador

Reasignación

Caso de uso

Mensualmente

LSS9002200

30 días

1 controlador

No aplicable

Uso de prueba: acceso ocasional sin contrato

1 año (1)

LSS9002100

365 días

1 controlador

Una vez cada 30 días

Contratos de mantenimiento estándar

1 año (5)

LSS9002101

365 días

5 controladores

Una vez cada 30 días

Instalaciones de tamaño mediano

1 año (25)

LSS9002102

365 días

25 controladores

Una vez cada 30 días

Mayor base de clientes

1 año (ilimitado)

LSS9002103

365 días

Controladores ilimitados

No aplicable

Más de 55 clientes

5 años

LSS9002300

5 años

1 controlador

Una vez al año

Contratos a largo plazo (hasta 5 años)

10 años

LSS9002400

10 años

1 controlador

Una vez al año

Contratos a largo plazo (hasta 10 años)

SUGERENCIA: combine suscripciones de un año (1, 5 o 25 controladores) en una sola compra para cubrir sus necesidades y beneficiarse de precios por volumen. Ejemplo: para acceder a 31 controladores, compre un paquete de 25, uno de 5 y uno de 1.

Sistema de vales digitales

Cada suscripción se entrega como un vale digital.

Canjear un vale:

  • Enlaza la suscripción a su cuenta de la tienda de software.

  • Añade los créditos correspondientes a la cartera digital de su cuenta.

  • No activa la suscripción inmediatamente.

Después del canje, las suscripciones de un año para 5 y 25 controladores se convierten automáticamente a un formato unificado: «Cuota de acceso de 1 controlador/año» para facilitar la administración.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?