DOCA0271ES-00

Cinta transportadora de una dirección

El bloque funcional AvConveyorOneDir se utiliza para gestionar una cinta transportadora de una dirección.

Bloque funcional AvConveyorOneDir

Interfaz de entrada AvConveyorOneDir

Entrada Tipo datos Descripción
RunFwdCmd BOOL

Si esta entrada se establece en TRUE, el conmutador de marcha del Avatar se cierra.

ResetTrip BOOL

Si esta entrada se establece en TRUE, los disparos detectados de este Avatar cuyas condiciones de rearme se hayan cumplido se rearmarán.

ResetAlarmCntrs BOOL

Si esta entrada se establece en TRUE, todos los contadores de alarmas de este Avatar se restablecen.

ResetTripCntrs BOOL

Si esta entrada se establece en TRUE, todos los contadores de disparos de este Avatar se restablecen.

ResetMaxIRMS BOOL

Si esta entrada se establece en TRUE, el valor de corriente Irms media máxima y la marca de tiempo se restablecen.

RecordToUChannel1 BOOL

Si esta entrada se establece en TRUE, el canal de tiempo de uso correspondiente se incrementa conforme a la energía medida del Avatar seleccionado. Este registro del tiempo de uso continúa para los canales habilitados hasta que se deshabiliten.

RecordToUChannel2 BOOL
RecordToUChannel3 BOOL
RecordToUChannel4 BOOL

Interfaz de salida AvConveyorOneDir

Salida Tipo datos Descripción
Listo BOOL

Indica TRUE si el bloque funcional está listo para recibir un comando Ejecutar.

RunFwdStatus BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el conmutador de marcha del Avatar se cierra.

Disparado BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado un evento de disparo de protección.

Alarma BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado una alarma de protección.

UpstreamVltg1 BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado que hay presente alimentación principal aguas arriba del primer arrancador/dispositivo de alimentación de este Avatar (disyuntor cerrado).

AssetAlarm BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, un dispositivo de alimentación o arrancador SIL* dentro del Avatar ha alcanzado o superado el 90 % de la durabilidad prevista (según el parámetro del Avatar).

LoadRunning BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, se ha ejecutado un comando Marcha o Cerrar y fluye corriente en los polos (equivalente a un motor en funcionamiento, pero también aplicable a Avatares sin motor).

ReadyToReset BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar cumple las condiciones de rearme de disparo y puede restablecerse mediante un comando Reinicio de disparo.

LocalfwdCmdSts BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, los comandos recibidos en las entradas digitales controlan la lógica del Avatar y se ignoran los comandos del PLC.

BypassCmdSts BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar seguirá funcionando y no se detendrá a causa de un disparo.

LoadStarting BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el motor se encuentra en fase de arranque.

AvgIRMS DINT

Indica la media de los valores de Irms de corriente de fase más recientes. (Unidad: mA)

AvgIRMS_O DINT

Indica la media de los valores overflow de la Irms de corriente de fase más recientes. (Unidad: mA)

PVInput0 INT

Devuelve el valor de medición de la entrada PV.

PVInput1 INT
PVInput2 INT
PVInput3 INT
PvInput4 INT
PVSwitch0 BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el conmutador PV representa un comando Conectado.

PVSwitch1 BOOL
PVSwitch2 BOOL
PVSwitch3 BOOL
PVSwitch4 BOOL
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?