DOCA0271ES-00

Bloques funcionales

Los bloques funcionales de TeSys™ island integrados en Studio 5000® son independientes del bus de campo y no poseen instrucciones lógicas. Las entradas y salidas de los bloques funcionales se enlazan con la imagen del proceso (datos cíclicos) sin ninguna modificación. Las entradas y salidas, que no forman parte de la imagen del proceso, se intercambian mediante métodos de comunicación acíclicos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?