DOCA0271ES-00

Acceso a los datos mediante el búfer acíclico

Las AOI solo son capaces de exponer tipos de datos SINT, INT, DINT, REAL y BOOL como parámetros de entrada/salida. Debido a esta restricción, los registros STRING se guardan en el búfer de datos acíclicos y se pueden acceder desde allí.

Después de conmutar el bit para acceder a los datos de gestión de activos de sistemas acíclicos (consulte Llamada de datos acíclicos), los datos STRING no aparecen en la AOI. En lugar de eso, aparecen dentro del búfer de datos acíclicos. Este búfer se encuentra en la lista Controller Tags con la convención de nomenclatura {DeviceName}_AcyclicBuffer.

Los datos restantes son accesibles desde la AOI.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?