DOCA0271ES-00

Llamada de datos acíclicos

Al llamar datos acíclicos, se debe añadir una operación Jump To Subroutine a la rutina principal. La subrutina necesaria para la AOI de destino coincide con el avatar asociado.

Esta acción empuja o atrae datos, dependiendo del tipo de datos a los que el mensaje explícito está accediendo.

  1. Abra la subrutina.

  2. Conmute el bit Examine If Open en el escalón que contiene el mensaje asociado a la AOI de destino.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?