DOCA0271ES-00

Obtener los archivos L5X

Configure la isla en el DTM de la TeSys™ island de acuerdo con la TeSys island - Guía de sistema, instalación y funcionamiento . A continuación, exporte los archivos L5X desde el DTM de TeSys island con arreglo al procedimiento siguiente.

  1. En el DTM de TeSys island, abra el proyecto de TeSys island que desea exportar.

  2. En el menú desplegable, haga clic en Dispositivo.

  3. Seleccione Exporta > Formato archivo EDS a L5X.

  4. Haga clic en Guardar.

    El archivo se guarda como archivo zip en el formato siguiente: island_name.zip.

  5. Aparece una notificación que indica que se han creado los archivos L5X.

    Haga clic en OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?