E/S digitales
El bloque funcional AvDigitalIO proporciona información sobre el Avatar de E/S digitales con cuatro entradas y dos salidas.
Interfaz de entrada AvDigitalIO
Entrada |
Tipo datos |
Descripción |
---|---|---|
DQ0 |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, la salida digital 0 se establece en TRUE. |
DQ1 |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, la salida digital 1 se establece en TRUE. |
Interfaz de salida AvDigitalIO
Salida |
Tipo datos |
Descripción |
---|---|---|
Listo |
BOOL |
Indica TRUE si el bloque funcional está listo para recibir un comando Ejecutar. |
DI0 |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, la entrada digital 0 del Avatar de E/S digitales se establece en TRUE. |
DI1 |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, la entrada digital 1 del Avatar de E/S digitales se establece en TRUE. |
DI2 |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, la entrada digital 2 del Avatar de E/S digitales se establece en TRUE. |
DI3 |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, la entrada digital 3 del Avatar de E/S digitales se establece en TRUE. |