DOCA0271ES-00

Añadir un bridge Ethernet

Para añadir un bridge Ethernet:

  1. Inicie el software Studio 5000®.

  2. Haga clic en Create > New Project.

    Se abre un nuevo proyecto.

  3. Seleccione su PLC de la lista de PLC disponibles.

  4. Introduzca un Nombre para el PLC. Haga clic en Next.

  5. Realice los cambios que sean necesarios para el PLC. Haga clic en Finish.

    El módulo del PLC se añade al árbol de configuración de E/S.

  6. Añada un bridge Ethernet a su backplane.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?