DOCA0271ES-00

Procedimiento de integración

Requisitos previos

El procedimiento de integración supone que ha hecho lo siguiente:

  • Configurar un dispositivo TeSyS™ island con el software SoMove™

  • Obtener los archivos L5X necesarios para llevar a cabo la integración con el entorno de Rockwell Software®

Elementos de ejemplo

La configuración de TeSys island utilizada en este ejemplo incluye los siguientes elementos, tal como se muestra en la siguiente figura.

  • Módulo de E/S digital denominado TeSysIslandDevice

  • Avatar de motor de dos direcciones

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?