E/S analógicas
El bloque funcional AvAnalogIO proporciona información sobre el Avatar de E/S analógicas con dos entradas y una salida.
Interfaz de entrada AvAnalogIO
Entrada |
Tipo datos |
Descripción |
---|---|---|
AQ0 |
INT |
Valor que debe escribirse en la salida analógica 0. La unidad y la escala dependen del tipo de salida analógica configurada.
|
Interfaz de salida AvAnalogIO
Salida |
Tipo datos |
Descripción |
---|---|---|
Listo |
BOOL |
Indica TRUE si el bloque funcional está listo para recibir un comando Ejecutar. |
AI0 |
INT |
Indica el valor leído de la entrada analógica 0. La unidad y la escala dependen del tipo de salida analógica configurada.
|
AI1 |
INT |
Indica el valor leído de la entrada analógica 1. |