Sistema
El bloque de funciones AvSystem devuelve el estado de los datos cíclicos de diagnóstico y energía del avatar del sistema y los restablece.
Interfaz de entrada AvSystem
Entrada |
Tipo de Datos |
Descripción |
---|---|---|
ResetVltgFlctnStatus |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el valor del parámetro ResetVltgFlctnStatus se restablece. |
ResetMaxUnbalanceVltg |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el valor del parámetro ResetMaxUnbalanceVltg se restablece. |
ResetMaxVRMS |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el valor del parámetro ResetMaxVRMS se restablece. |
ResetComErrorCntr |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el contador de errores detectados de la comunicación de bus de campo se establece en 0. |
ResetMinorEvtCntr |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el contador de eventos menores detectados se establece en 0. |
ResetAlarmCntr |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el contador de alarmas detectadas del sistema se establece en 0. |
ResetSystem |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el sistema se restablece. |
Interfaz de salida AvSystem
Salida |
Tipo de Datos |
Descripción |
---|---|---|
UpstreamVltgFlctnStatus |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, se detecta una caída o una subida de tensión. Esta puede restablecerse mediante ResetVltgFlctnStatus. |
SILStarterStopStatus |
BOOL |
Estado de SIL* Función Parada de arrancador 0. Si esta salida se establece en FALSE, ningún grupo SIL ha recibido un comando de Parada de arrancador SIL. |
CtrlVltgFlctn |
BOOL |
Si esta salida se ajusta a TRUE, se detecta una fluctuación de tensión de control. |
Preoperativo |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el avatar del sistema está en modo preoperativo. |
Operativo |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el avatar del sistema está en modo operativo. Para obtener información detallada sobre los estados de la máquina, consulte la TeSys island - Guía de sistema, instalación y funcionamiento . |
TestMode |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el avatar del sistema está en modo de prueba. |
MinorEvt |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el avatar del sistema se restablece en modo de evento menor. |
ForceMode |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el avatar del sistema está en modo forzado. |
DegradedMode |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el avatar del sistema está en modo degradado. |