DOCA0271ES-00

Diagnóstico del sistema

El bloque funcional AvSystem1_Diagnostic devuelve el estado de los datos acíclicos de diagnóstico del Avatar del sistema.

Bloque funcional AvSystem1_Diagnostic

Interfaz de salida AvSystem1_Diagnostic

Salida

Tipo datos

Descripción

ComErrorCntr

DINT

Número de errores detectados en la comunicación de bus de campo.

AlarmsCntr

DINT

Número de alarmas detectadas en el sistema.

MinorEvtCntr

DINT

Número de eventos menores detectados en el sistema.

MinorEvtRegister1_Y

DINT

Información sobre un evento menor detectado. MinorEvtRegister1_ = más reciente.

MinorEvtRegister1_M

SINT

MinorEvtRegister1_D

SINT

MinorEvtRegister1_h

SINT

MinorEvtRegister1_min

SINT

MinorEvtRegister1_sec

SINT

MinorEvtRegister1_cs

SINT

MinorEvtRegister1_EventIdentifier

DINT

. . .

. . .

. . .

MinorEvtRegister5_Y

DINT

Información sobre un evento menor detectado.

MinorEvtRegister5_M

SINT

MinorEvtRegister5_D

SINT

MinorEvtRegister5_h

SINT

MinorEvtRegister5_min

SINT

MinorEvtRegister5_sec

SINT

MinorEvtRegister5_cs

SINT

MinorEvtRegister5_EventIdentifier

DINT

SILStarterStopMsgGrp1SILGroupNotPresent

BOOL

Estado de SIL* Grupos 1-10:

  • NotPresent = Grupo SIL no presente en la configuración del sistema

  • AvatarDeviceEvent = Grupo SIL afectado por un evento de dispositivo de Avatar

  • SILStartersNotOpen = Comando Parada de grupo SIL recibido; los arrancadores SIL no se han abierto

  • AllStartersNotOpen = Comando Parada de grupo SIL enviado correctamente; los arrancadores SIL están abiertos

  • CmdIssuedOneTerminal = Comando Parada de grupo SIL enviado a un único canal de entrada de SIM (un puente o el cableado de entrada de SIM está causando un problema), pero los arrancadores SIL se abrieron correctamente

  • NormalOperation = Funcionamiento normal; los arrancadores SIL se pueden abrir o cerrar

SILStarterStopMsgGrp1AvatarDeviceEvent

BOOL

SILStarterStopMsgGrp1SILStartersNotOpen

BOOL

SILStarterStopMsgGrp1AllSILStartersOpen

BOOL

SILStarterStopMsgGrp1CmdOnlyOneTerminal

BOOL

SILStarterStopMsgGrp1NormalOperation

BOOL

. . .

. . .

SILStarterStopMsgGrp10SILGroupNotPresent

BOOL

SILStarterStopMsgGrp10AvatarDeviceEvent

BOOL

SILStarterStopMsgGrp10SILStartersNotOpen

BOOL

SILStarterStopMsgGrp10AllSILStartersOpen

BOOL

SILStarterStopMsgGrp10CmdOnlyOneTerminal

BOOL

SILStarterStopMsgGrp10NormalOperation

BOOL

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?