Listado de Avatares TeSys
Avatares TeSys
Nombre |
Símbolo |
Descripción |
---|---|---|
Sistema avatar |
![]() |
Un avatar de uso obligatorio que habilita un punto de comunicación único con la TeSys island . |
Dispositivo |
||
Conmutador |
![]() |
Permite cerrar o abrir una línea de alimentación en un circuito eléctrico |
Conmutador - Parada SIL, Cat. cableado 1/2* |
![]() |
Para abrir o cerrar una línea de alimentación en un circuito eléctrico con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1* para Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2. |
Conmutador - Parada SIL, Cat. cableado 3/4* |
![]() |
Para abrir o cerrar una línea de alimentación en un circuito eléctrico con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para Categoría de cableado 3 y Categoría de cableado 4. |
E/S digital |
![]() |
Para controlar dos salidas digitales y supervisar el estado de cuatro entradas digitales. |
E/S analógica |
![]() |
Para controlar una salida analógica y supervisar el estado de dos entradas analógicas. |
Carga |
||
Interfaz de alimentación sin E/S (medida) |
![]() |
Permite monitorizar la intensidad suministrada a un dispositivo externo, como por ejemplo un relé de estado sólido, un arrancador electrónico o una unidad de velocidad variable |
Interfaz de alimentación con E/S (control) |
![]() |
Permite supervisar la intensidad suministrada a un dispositivo externo –como un relé de estado sólido, un arrancador electrónico o un variador de velocidad– y controlar dicho dispositivo. |
Motor de una dirección |
![]() |
Para gestionar* un motor de una dirección. |
Motor de una dirección - |
![]() |
Para gestionar un motor de una dirección, con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2. |
Motor de una dirección - |
![]() |
Para gestionar un motor de una dirección, con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para Categoría de cableado 3 y Categoría de cableado 4. |
Motor de dos direcciones |
![]() |
Permite gestionar un motor de dos direcciones (avance y retroceso) |
Motor de dos direcciones - |
![]() |
Permite gestionar un motor de dos direcciones (avance y retroceso), con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para la Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2 |
Motor de dos direcciones - |
![]() |
Para gestionar un motor de dos direcciones (avance y retroceso), con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para la Categoría de cableado 3 y Categoría de cableado 4 |
Motor estrella/triángulo de una dirección |
![]() |
Para gestionar un motor estrella/triángulo de una dirección. |
Motor estrella/triángulo de dos direcciones |
![]() |
Permite gestionar un motor de estrella/triangulo de dos direcciones (avance y retroceso). |
Motor de dos velocidades |
![]() |
Para gestionar un motor de dos velocidades y dos direcciones con opción Dahlander. |
Motor de dos velocidades - |
![]() |
Para gestionar un motor de dos velocidades, con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2 |
Motor de dos velocidades - |
![]() |
Para gestionar un motor de dos velocidades, con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para Categoría de cableado 3 y Categoría de cableado 4 |
Motor de dos velocidades y dos direcciones |
![]() |
Permite gestionar un motor de dos velocidades y dos direcciones (avance y retroceso) |
Motor de dos velocidades y dos direcciones - |
![]() |
Permite gestionar un motor de dos velocidades y dos direcciones (avance y retroceso), con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para la Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2 |
Motor de dos velocidades y dos direcciones - |
![]() |
Permite gestionar un motor de dos velocidades y dos direcciones (avance y retroceso), con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para la Categoría de cableado 3 y Categoría de cableado 4 |
Resistencia |
![]() |
Permite gestionar una carga resistiva |
Fuente de alimentación |
![]() |
Permite gestionar una fuente de alimentación |
Transformador |
![]() |
Permite gestionar un transformador |
Aplicación |
||
Bomba |
![]() |
Para gestionar una bomba |
Cinta transportadora de una dirección |
![]() |
Para gestionar una cinta transportadora de una dirección |
Cinta transportadora de una dirección - |
![]() |
Para gestionar una cinta transportadora de una dirección, con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2 |
Cinta transportadora de dos direcciones |
![]() |
Permite gestionar una cinta transportadora de dos direcciones (avance y retroceso) |
Cinta transportadora
de dos direcciones - |
![]() |
Permite gestionar una cinta transportadora de dos direcciones (avance y retroceso), con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para la Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2 |