DOCA0271ES-00

Acceso a los datos mediante AOI

Después de configurar las AOI que planea utilizar:

  1. Descárguese el programa.

  2. Configure el PLC en modo Run.

Si el dispositivo está configurado correctamente y no tiene ningún disparo u otros eventos, la AOI de sistemas cíclicos deberá indicar que el sistema está operativo.

Para visualizar los datos acíclicos, se debe acceder al mensaje explícito apropiado. Consulte Llamada de datos acíclicos. Como se muestra en este ejemplo, el dispositivo tiene registrado en este momento un evento leve mediante el Contador de eventos leves del sistema en la AOI de diagnóstico de sistemas acíclicos.

Este valor se puede restablecer si se conmuta el bit de restablecimiento de eventos leves en la AOI de sistemas cíclicos.

Después de actualizar los datos de diagnóstico de sistemas acíclicos (consulte Llamada de datos acíclicos), el contador vuelve a 0.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?