DOCA0271ES-00

Gestión de activos del sistema

El bloque funcional AvSystem1_AssetManagement devuelve el estado de los datos acíclicos de gestión de activos del Avatar del sistema.

Bloque funcional AvSystem1_AssetManagement

Interfaz de salida AvSystem1_AssetManagement

Salida

Tipo datos

Descripción

MacAddress_XX

INT

Dirección MAC del dispositivo XX.

MacAddress_YY

INT

Dirección MAC del dispositivo YY.

MacAddress_ZZ

INT

Dirección MAC del dispositivo ZZ.

MacAddress_UU

INT

Dirección MAC del dispositivo UU.

MacAddress_VV

INT

Dirección MAC del dispositivo VV.

MacAddress_WW

INT

Dirección MAC del dispositivo WW.

TimeModuleOn

DINT

Este registro indica el tiempo que el módulo ha estado encendido durante su vida útil (Unidad: h).

TimeModuleOn_O

BOOL

El registro indica el valor overflow de tiempo que el módulo ha estado encendido durante su vida útil.

EventCntr

DINT

Este registro indica el número de veces que este módulo ha experimentado un error de dispositivo detectado (Unidad: h). Este valor no incluye los eventos de dispositivo detectados que corrompen o impiden el guardado en la memoria no volátil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?