DOCA0271ES-00

Gestión de activos

El bloque funcional {16}DeviceX_AssetManagement{17} devuelve el estado de los datos acíclicos de gestión de activos del dispositivo especificado.

Bloque funcional DeviceX_AssetManagement

Interfaz de salida DeviceX_AssetManagement

Salida

Tipo datos

Descripción

TimeDeviceOn

DINT

El registro indica el tiempo que el módulo ha estado conectado durante su vida útil. (Unidad: h)

TimeDeviceOn_O

BOOL

El registro indica el valor {18}overflow{19} de tiempo que el módulo ha estado encendido durante su vida útil.

TimeSwitchOn

DINT

Este registro indica el tiempo que el contactor ha estado en estado cerrado. (Unidad: h)

TimeSwitchOn_O

BOOL

Este registro indica el valor {20}overflow{21} de tiempo que el contactor ha estado en estado cerrado.

EventCntr

DINT

Este registro indica el número de veces que este módulo ha experimentado un error de dispositivo detectado. Este valor no incluye los errores de dispositivo detectados que impiden guardar o dañar la memoria no volátil.

ContactorCycleCntr

DINT

Este registro indica el número de veces que se ha enviado un comando al contactor para pasar del estado abierto al estado cerrado.

ContactorCycleCntr_O

BOOL

Este registro indica el valor overflow de número de veces que se ha enviado un comando al contactor para pasar del estado abierto al estado cerrado.

DevicePowerCycleCntr

DINT

Este registro indica el número de veces que el dispositivo ha estado encendido.

DevicePowerCycleCntr_O

BOOL

Este registro indica el valor overflow de número de veces que el dispositivo ha estado encendido.

SILStopCntr

DINT

Este valor indica el número de operaciones del relé de espejo.

SILStopCntr_O

BOOL

Este valor indica el valor {22}overflow{23} de número operaciones del relé de espejo.

MaxIRMS

DINT

Este registro indica la corriente máxima que el dispositivo ha medido durante su vida útil. (Unidad: 100 mA)

AvgIRMS

DINT

Corriente media durante la vida útil medida por el dispositivo (corriente total/tiempo corriente ACTIVA). (Unidad: mA)

AvgIRMS_O

DINT

Corriente media durante la vida útil medida por el valor {24}overflow {25}del dispositivo (corriente total//tiempo corriente ACTIVA). (Unidad: mA)

MaxAvgVRMS

DINT

Este registro indica la tensión máxima que el dispositivo ha medido durante su vida útil. (Unidad: V)

AvgVRMS

DINT

Tensión Vrms media en las tres fases. (Unidad: V)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?