DOCA0271ES-00

Importar el módulo de TeSys™ island

Importe el módulo de TeSys island en el bridge Ethernet. Este archivo utiliza la siguiente convención de nomenclatura: {DeviceName}Module.L5X.

Después de la importación, el dispositivo aparece en el árbol de configuración de E/S y en la sección Controller Tags del proyecto.

Una vez que exista el módulo, defina la dirección IP de destino del dispositivo.

NOTA: Si omite este paso antes de importar la subrutina y la AOI, deberá establecer de forma manual la ruta de comunicación de destino de cada bloque funcional acíclico.

Definir la dirección IP

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?