DOCA0271ES-00

Resistencia

El bloque funcional {8}AvResistor{9} se utiliza para gestionar una carga resistiva.

Bloque funcional AvResistor

Interfaz de entrada AvResistor

Entrada

Tipo datos

Descripción

RunFwdCmd

BOOL

Si esta entrada se establece en TRUE, el conmutador de marcha del Avatar se cierra.

ResetTrip

BOOL

Si esta entrada se establece en TRUE, los disparos detectados de este Avatar cuyas condiciones de rearme se hayan cumplido se rearmarán.

ResetAlarmCntrs

BOOL

Si esta entrada se establece en TRUE, todos los contadores de alarmas de este Avatar se restablecen.

ResetTripCntrs

BOOL

Si esta entrada se establece en TRUE, todos los contadores de disparos de este Avatar se restablecen.

ResetMaxIRMS

BOOL

Si esta entrada se establece en TRUE, el valor de corriente Irms media máxima y la marca de tiempo se restablecen.

RecordToUChannel1

BOOL

Si esta entrada se establece en TRUE, el canal de tiempo de uso correspondiente se incrementa conforme a la energía medida del Avatar seleccionado. Este registro del tiempo de uso continúa para los canales habilitados hasta que se deshabiliten.

RecordToUChannel2

BOOL

RecordToUChannel3

BOOL

RecordToUChannel4

BOOL

Interfaz de salida AvResistor

Salida

Tipo datos

Descripción

Listo

BOOL

Indica TRUE si el bloque funcional está listo para recibir un comando Ejecutar.

RunFwdStatus

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el conmutador de marcha del Avatar se cierra.

Disparado

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado un evento de disparo de protección.

Alarma

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado una alarma de protección.

UpstreamVltg1

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado que hay presente alimentación principal aguas arriba del primer arrancador/dispositivo de alimentación de este Avatar (disyuntor cerrado).

AssetAlarm

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, un dispositivo de alimentación o arrancador SIL* dentro del Avatar ha alcanzado o superado el 90 % de la durabilidad prevista (según el parámetro del Avatar).

LoadRunning

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, se ha ejecutado un comando Marcha o Cerrar y fluye corriente en los polos (equivalente a un motor en funcionamiento, pero también aplicable a Avatares sin motor).

ReadyToReset

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar cumple las condiciones de rearme de disparo y puede restablecerse mediante un comando Reinicio de disparo.

LoadStarting

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el motor se encuentra en fase de arranque.

AvgIRMS

DINT

Indica la media de los valores de Irms de corriente de fase más recientes. (Unidad: mA)

AvgIRMS_O

DINT

Indica la media de los valores overflow de la Irms de corriente de fase más recientes. (Unidad: mA)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?