DOCA0270FR-01

Câblage des accessoires

Câblage des modules SIM, VIM, DIOM et AIOM

Le pas entre les broches est de 5,08 mm sauf pour TPRVM001, où il est de 7,62 mm.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?