DOCA0270DE-01

Zubehörverkabelung

Verkabelung für SIM, VIM, DIOM und AIOM

Der Kontaktabstand zwischen den Pins beträgt 5,08 mm – mit Ausnahme des TPRVM001, bei dem der Abstand 7,62 mm beträgt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?