Buskoppler
Im TeSys island ist immer ein einzelner Buskoppler vorhanden, um als Feldbus-Kommunikationsschnittstelle zu dienen und alle anderen Module des TeSys island zu steuern. Die Bezugsnummer des Buskopplers wird anhand des in der folgenden Tabelle angegebenen erforderlichen Feldbus-Protokolls ausgewählt:
Buskoppler
|
Feldbus-Protokoll |
Referenz |
|
EtherNet/IP |
TPRBCEIP |
|
Modbus TCP |
TPRBCEIP |
|
PROFINET |
TPRBCPFN |
|
PROFIBUS-DP |
TPRBCPFB |
Die Hauptfunktionen des Buskopplers sind:
-
Kommunikation mit der SPS
-
Verwaltung der TeSys avatars und ihrer zugehörigen Module
-
Sammeln der Daten zu Betriebsstatus und Diagnose von den TeSys island -Modulen
-
Kommunikation mit der Konfiguration, den digitalen Betriebs- und den Wartungs-Tools
-
Versorgung der Module mit Steuerspannung
Der Buskoppler ist folgendermaßen verbunden:
-
Vorgeschaltet mit dem Feldbus
-
Nachgeschaltet mit den TeSys island -Modulen mit Geräteketten-Flachbandkabel
-
Vorgeschaltet mit der Steuerspannungsversorgung
-
Optional vorgeschaltet durch seinen Service-Port mit einem Software-Tool (Programmiertool EcoStruxure™ Machine Expert oder SoMove™-Software)
Der Buskoppler-Service-Port und der Ethernet-Switch auf dem TPRBCEIP und TPRBCPFN befinden sich im gleichen Netzwerk. Auf dem TPRBCPFN-Buskoppler dient der Service-Port nur zur vorübergehenden Verwendung bei Inbetriebnahme und Fehlerbehebung.
Der Buskoppler ist mit einem Micro-SD-Kartensteckplatz ausgerüstet, um die Hochlade- und Sicherungsfunktionen auf einer Micro-SD-Karte zu ermöglichen.
Für die Position des Buskopplers auf dem TeSys island siehe TeSys™ island – Übersicht.