Acoplador de bus
Un único acoplador de bus siempre está presente en el TeSys island como interfaz de comunicación de bus de campo, y para controlar el resto de módulos del TeSys island . La referencia del acoplador de bus se selecciona según el protocolo de bus de campo requerido que se muestra en la tabla siguiente:
Acopladores de bus
|
Protocolo de bus de campo |
Referencia |
|
EtherNet/IP |
TPRBCEIP |
|
Modbus TCP |
TPRBCEIP |
|
PROFINET |
TPRBCPFN |
|
PROFIBUS-DP |
TPRBCPFB |
Las principales funciones del acoplador de bus son las siguientes:
-
Comunicar con el PLC
-
Gestionar los TeSys avatars y sus módulos asociados
-
Recoger los estados de funcionamiento y los datos de diagnóstico de los módulos de TeSys island
-
Comunicar con las herramientas digitales de configuración, funcionamiento y mantenimiento
-
Suministrar alimentación a los módulos
El acoplador de bus se conecta:
-
Aguas arriba con el bus de campo
-
Aguas abajo con los módulos de TeSys island mediante el cable plano de conexión en serie
-
Aguas arriba con la fuente de alimentación
-
Opcionalmente aguas arriba a través de su puerto de servicio, con una herramienta de software (la herramienta de programación EcoStruxure™ Machine Expert o el software SoMove™)
El puerto de servicio del acoplador de bus y el interruptor Ethernet de dos puertos del TPRBCEIP y TPRBCPFN están ubicados en la misma red. En el acoplador de bus TPRBCPFN, el puerto de servicio es para uso temporal durante la puesta en marcha y la resolución de problemas únicamente.
El acoplador de bus está equipado con una ranura para tarjetas micro SD que permite llevar a cabo funciones de carga y copia de seguridad de datos utilizando una tarjeta micro SD.
Para colocar el acoplador de bus en el TeSys island , consulte la Descripción general de TeSys™ Island.