DOCA0355DE-01

Blockausgang

Die Tabelle enthält den Blockausgang für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x0ED6

3799

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

J

Funktionseinstellung

0x0ED7

3800

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,01

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Öffnungszeit Schütz oder Leistungsschalter

0x0ED8

3801

2

Reserviert

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.