DOCA0355DE-01

Motorstopp-Fehlererkennung

Die Tabelle enthält die Motorstopp-Fehlererkennung für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x0EBE

3775

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

J

Funktionseinstellung

0x0EBF

3776

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

10

J

Verzögerung

0x0EC0

3777

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Kommunikation

3

J

Betriebsart Reset

0x0EC1

3778

1

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.