DOCA0355DE-01

Temperaturschutz

Die Tabelle enthält den Temperaturschutz für den LTMT main unit-Port.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x0ECD

3790

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm

  • 2: Auslösung

  • 3: Alarm + Auslösung

0

J

Funktionseinstellung

0x0ECE

3791

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

°C

UINT16

250–1800
(Schritt 1)

1300

J

PT100-Ansprechwert*

F

770-3560
(Schritt 1)

0x0ECF

3792

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

Ω

UINT16

2700–4000
(Schritt 1)

2700

J

PTC-Ansprechwert

0x0ED0

3793

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

Ω

UINT16

1600–2300
(Schritt 1)

1600

J

PTC-Ansprechwert Reset

0x0ED1

3794

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

10

J

Verzögerung

0x0ED2

3795

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

°C

UINT16

250–1800
(Schritt 1)

1300

J

PT100-Alarmstufe*

F

770-3560
(Schritt 1)

0x0ED3

3796

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Kommunikation
  • Bit 3: Autom.

3

J

Reset-Modus

0x0ED4

3797

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Autom. Reset-Verzögerung

0x0ED5

3798

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0

UINT16

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.