DOCA0355DE-01

Modbus RTU-Einstellungen

Die Tabelle enthält die Modbus RTU-Einstellungen für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X Einheit

Typ

Bereich Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x1129

4394

1

0x03,
0x10

R/W

1

UINT16

1–247
(Schritt 1)

1

J

Adresse des Netzknotens

0x112A

4395

1

0x03,
0x10

R/W

1

UINT16

0: Keine

1: Ungerade

2: Gerade

2

J

Parität

0x112B

4396

1

0x03,
0x10

R/W

1

bit/s

UINT16

0: 2400

1: 4800

2: 9600

3: 19200

4: 38400

5: 57600

6: 115200

3

J

Baudrate

0x112C

4397

1

Reserviert

0x112D

4398

1

0x03,
0x10

R/W

1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

1

J

Timeout*

0x112E

4399

1

0x03,
0x10

R/W

BITMAP

0: Big-Endian

1: Little-Endian

0

J

Byte-Format

Das TeSys Tera system erkennt einen Kommunikationsverlust oder ein Timeout nach Ablauf des Timeout-Zeitraums. Eine Zeitverzögerung wird nach der Erkennung eines Kommunikationsverlusts oder Timeouts implementiert.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.