DOCA0355DE-01

Einstellungen für Datum und Uhrzeit

Das TeSys Tera system verfügt über eine interne Uhr und speichert Datum und Uhrzeit für 12 Stunden ohne Spannungsversorgung.

Die Tabelle enthält die Datums- und Zeiteinstellungen für die Modbus RTU-Kommunikation.

HINWEIS: Um Datum und Uhrzeit zu schreiben, aktualisieren Sie den Wert des Datums- und Uhrzeitregisters (4420) auf 1.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X Einheit

Typ

Bereich Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x113B

4412

1

0x03,
0x10

R/W

1

UINT16

1–31
(Schritt 1)

1

J

Datum

0x113C

4413

1

0x03,
0x10

R/W

1

UINT16

1–12
(Schritt 1)

1

J

Monat

0x113D

4414

1

0x03,
0x10

R/W

1

UINT16

2000–2099
(Schritt 1)

2016

J

Jahr

0x113E

4415

1

0x03,
0x10

R/W

1

UINT16

0–23
(Schritt 1)

0

J

Stunde

0x113F

4416

1

0x03,
0x10

R/W

1

UINT16

0–59
(Schritt 1)

0

J

Minute

0x1140

4417

1

0x03,
0x10

R/W

1

UINT16

0–59
(Schritt 1)

0

J

Sekunde

0x1141

4418

2

Reserviert

0x1143

4420

1

0x03,
0x10

R/W

1

UINT16

0–1

0

N

Datum und Uhrzeit aktualisieren

Schreiben Sie Datum und Uhrzeit in die folgenden Modbus-Halteregister mit der Adresse 4412, Funktionscode 16 (mehrere Halteregister). Die Anzahl der Register ist 9.

Um beispielsweise 01-Jan-2023 12:00:00 zu aktualisieren, sollten die Registerwerte das folgende Format aufweisen:

Parametername Register Beispieldaten Datenformat (Big-Endian)

Datum

4412

1 0x0001

Monat

4413

1 0x0001

Jahr

4414

2023 0x07E7

Stunde

4415

12 0x000C

Minute

4416

0 0x0000

Sekunde

4417

0 0x0000

Reserviert

4418

0 0x0000

RTC aktualisieren

4420

0 0x0001

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.