DOCA0355DE-01

Berechneter Erdschluss – Auslösung

Die Tabelle enthält die Auslösung für berechneten Erdschluss für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x0DE0

3553

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm
  • 2: Auslösung
  • 3: Alarm und Auslösung

2

J

Funktionseinstellung

0x0DE1

3554

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%IFLC

UINT16

10–500
(Schritt 1)

20

J

Ansprechwert

0x0DE2

3555

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,010–10

s

UINT16

5–60000
(Schritt 1)

20

J

Verzögerung

0x0DE3

3556

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%IFLC

UINT16

10–500
(Schritt 1)

20

J

Alarmstufe

0x0DE4

3557

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Kommunikation
  • Bit 3: Autom.

3

J

Reset-Modus

0x0DE5

3558

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Autom. Reset-Verzögerung

0x0DE6

3559

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

N

Funktion beim Starten des Motors

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.