DOCA0355DE-01

Geräteintern

Die Tabelle enthält die Geräteintern-Kenndaten für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Beschreibung

 

3780

1

 

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

1

J

Funktion

0x0EC4

3781

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

Sekunden

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

10

J

Verzögerung

0x0EC5

3782

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Kommunikation

3

J

Reset-Modus

0x0EC6–0x0EC7

3783–3784

1

0

Reserviert

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.