DOCA0355DE-01

Drehrichtungssperren-Timer

Die Tabelle enthält den Drehrichtungssperren-Timer für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x0EDA

3803

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

J

Funktionseinstellung

0x0EDB

3804

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Verzögerung

0x0EDC

3805

2

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.