DOCA0355DE-01

Übermäßige Anlaufzeit – Schutz

Die Tabelle enthält die übermäßige Anlaufzeitschutz für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x0EA6

3751

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

J

Funktionseinstellung

0x0EA7

3752

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

100

J

Verzögerung

0x0EA8

3753

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Kommunikation
  • Bit 3: Autom.

3

J

Betriebsart Reset

0x0EA9

3754

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Autom. Reset-Verzögerung

0x0EAA

3755

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%IFLC

UINT16

80–300
(Schritt 1)

100

J

Lauf-Schwellwert

0x0EAB–0x0EAC

3756–3757

1

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.