DOCA0355DE-01

Überfrequenzschutz

Die Tabelle enthält den Überfrequenzschutz für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x0E50

3665

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm

  • 2: Auslösung

  • 3: Alarm + Auslösung

0

J

Funktionseinstellung

0x0E51

3666

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%F*

UINT16

100–110
(Schritt 1)

105

J

Ansprechwert

0x0E52

3667

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

1

J

Verzögerung

0x0E53

3668

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%F*

UINT16

100–110
(Schritt 1)

105

J

Alarmstufe

0x0E54

3669

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Kommunikation
  • Bit 3: Autom.

3

J

Reset-Modus

0x0E55

3670

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Autom. Reset-Verzögerung

0x0E56

3671

1

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.