DOCA0355DE-01

Eigenschaften des Modus RTU-Netzwerks

Überblick

In diesem Abschnitt werden die Eigenschaften des Modbus RTU-Netzwerks über eine serielle Kommunikationsleitung definiert. Die Modbus RTU-Einheit entspricht der Spezifikation für die serielle Leitung. Informationen zur Spezifikation und Implementierung der seriellen Leitung finden Sie im Handbuch zur Spezifikation und Implementierung für serielle Leitungen, veröffentlicht unter www.Modbus.org.

Standard-Anschlussschema

Das Standard-Anschlussschema entspricht der Modbus RTU-Spezifikation auf der Website www.Modbus.org und speziell dem Schema für einen seriellen Zwei-Draht-Multistationsbus.

Das vereinfachte Schema ist nachfolgend dargestellt:

A Endabschlusswiderstand
B Verdrilltes Kabel
C Masse

Kenndaten des Anschlusses an den Modbus RTU-RS 485-Bus

Der RS 485-Standard erlaubt Varianten, u. a. bei folgenden Merkmalen:

  • Leitungsabschluss

  • Serveranzahl

  • Buslänge

Merkmale

Wert

Maximale Anzahl von Stationen

32 Stationen, das sind 31 Server

Kabeltyp

Einzelnes geschirmtes, paarig verdrilltes Kabel mit einer charakteristischen Impedanz von 120 Ω und mindestens einem dritten Leiter

Maximale Buslänge

1000 m bei 19200 Bit/s

Maximale Länge der Abgänge

  • 20 m für einen Abgang

  • 40 m dividiert durch die Anzahl der Abgänge an einem Mehrfach-Abzweigkasten

Leitungsabschluss

Ein 120-Ω-Widerstand +/-5 % an beiden Enden des Busses

Gemeinsame Polarität

Die gemeinsame Polarität wird an einer oder mehreren Stellen am Bus an die Schutzerde angeschlossen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.