DOCA0355DE-01

Maximale Anzahl an Starts

Die Tabelle enthält die maximale Anzahl an Starts für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x0EB6

3767

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

1

J

Funktionseinstellung

0x0EB7

3768

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

1–30
(Schritt 1)

6

J

Zulässige Starts

0x0EB8

3769

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

min

UINT16

15–60
(Schritt 1)

30

J

Referenzzeit

0x0EB9

3770

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

min

UINT16

1–120
(Schritt 1)

5

J

Sperrzeit

0x0EBA

3771

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

min

UINT16

0–120
(Schritt 1)

0

J

Zeit zwischen Starts

0x0EBB

3772

2

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.