DOCA0256DE-01

Analogmodul-Daten

Die Tabelle enthält die Analogmodul-Daten für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz

Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Gesich.

Parametername

1 3

170

2

R

0,1

mA

INT16

N

Analogeingang 1

1 3

172

2

R

0,1

mA

INT16

N

Analogeingang 2

1 3

174

2

R

0,1

mA

INT16

N

Analogeingang 3

1 3

176

2

R

0,1

mA

INT16

N

Analogeingang 4

1 3

178

8

Reserviert

1 3

186

2

R

0,1

mA

INT16

N

Analogausgang 1

1 3

188

2

R

0,1

mA

INT16

N

Analogausgang 2

1 3 190 4

Reserviert
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.