DOCA0256DE-01

HMI-Einstellungen

Die Tabelle enthält die HMI-Einstellungen für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 9

48

2

R/W

1

UINT16

1–247
(Schritt 1)

1

J

Adresse des Netzknotens

1 9

50

2

R/W

1

UINT16

0: Keine

1: Ungerade

2: Gerade

2

J

Parität

1 9

52

2

R/W

1

bit/s

UINT16

0: 2400

1: 4800

2: 9600

3: 19200

4: 38400

5: 57600

6: 115200

3

J

Baudrate

1 9

54

2

R/W

1

UINT16

0: Standardeinstellung

1: Programmierbar

0

J

Funktionstasten

1 9 56 2

R/W

1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)
1

J

Timeout
1 9 58 2

R/W

1

BITMAP

Bit 0:

  • 0: Big-Endian

  • 1: Little-Endian

0

J

Byte-Format

HINWEIS: Wenn LTMTCUF control operator unit an den HMI-Port angeschlossen ist, muss der HMI-Port folgendermaßen konfiguriert werden:
  • Knotenadresse: 1

  • Baudrate: 19200 bit/s

  • Parität: Gerade

  • Endianness: Big-Endian

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.