Protección contra desequilibrio de tensión
En la tabla se muestra la protección contra desequilibrio de tensión para la comunicación de Modbus RTU.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0E3D |
3646 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
3 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
|
0x0E3E |
3647 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
%Vn |
UINT16 |
5-50 |
10 |
SÍ |
Activación |
|
0x0E3F |
3648 |
1 |
0x03, |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60 000 |
100 |
SÍ |
Retardo |
|
0x0E40 |
3649 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
5-50 |
10 |
NO |
Nivel de alarma |
|
0x0E41 |
3650 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
SÍ |
Modo de restablecimiento |
|
0x0E42 |
3651 |
1 |
0x03, |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60 000 |
0 |
SÍ |
Retardo de restablecimiento automático |
|
0x0E43 |
3652 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |