통계 데이터
이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 통계 데이터가 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X |
단위 |
유형 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1676 |
5751 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
타이머 1 - 실제 값 |
|
0x1677 |
5752 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
타이머 2 - 실제 값 |
|
0x1678 |
5753 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
타이머 3 - 실제 값 |
|
0x1679 |
5754 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
타이머 4 - 실제 값 |
|
0x167A |
5755 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
카운터 1 - 실제 값 |
|
0x167B |
5756 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
카운터 2 - 실제 값 |
|
0x167C |
5757 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
카운터 3 - 실제 값 |
|
0x167D |
5758 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
카운터 4 - 실제 값 |
|
0x167E |
5759 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
열 과부하 트립 카운터 |
|
0x167F |
5760 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
잠긴 로터 트립 카운터 |
|
0x1680 |
5761 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
실속 로터 트립 카운터 |
|
0x1681 |
5762 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
정한시 과전류 트립 카운터 |
|
0x1682 |
5763 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
정상 역과전류 트립 카운터 |
|
0x1683 |
5764 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
단기 과전류 트립 카운터 |
|
0x1684 |
5765 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
계산된 접지 트립 카운터 |
|
0x1685 |
5766 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
측정된 접지 트립 카운터 |
|
0x1686 |
5767 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
위상 부족 전류 트립 카운터 |
|
0x1687 |
5768 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
전류 불균형 트립 카운터 |
|
0x1688 |
5769 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
전류 위상 손실 트립 카운터 |
|
0x1689 |
5770 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
전류 위상 반전 트립 카운터 |
|
0x168A |
5771 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
위상 저전압 트립 카운터 |
|
0x168B |
5772 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
위상 과전압 트립 카운터 |
|
0x168C |
5773 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
전압 위상 손실 트립 카운터 |
|
0x168D |
5774 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
전압 불균형 트립 카운터 |
|
0x168E |
5775 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
전압 위상 반전 트립 카운터 |
|
0x168F |
5776 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
저주파수 트립 카운터 |
|
0x1690 |
5777 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
과주파수 트립 카운터 |
|
0x1691 |
5778 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
과도한 시작 시간 트립 카운터 |
|
0x1692 |
5779 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
통신 손실 트립 카운터 |
|
0x1693 |
5780 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
LTMT Main Unit 온도 트립 카운터 |
|
0x1694 |
5781 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
저전력 트립 카운터 |
|
0x1695 |
5782 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
과전력 트립 카운터 |
|
0x1696 |
5783 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
저전력 계수 트립 카운터 |
|
0x1697 |
5784 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |
|
0x1698 |
5785 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
장치 내부 트립 카운터 |
|
0x1699 |
5786 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
HMI 통신 손실 트립 카운터 |
|
0x169A~0x169D |
5787~5790 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |
|
0x169E |
5791 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 1 트립 카운터 |
|
0x169F |
5792 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 2 트립 카운터 |
|
0x16A0 |
5793 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 3 트립 카운터 |
|
0x16A1 |
5794 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 4 트립 카운터 |
|
0x16A2 |
5795 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 5 트립 카운터 |
|
0x16A3 |
5796 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 6 트립 카운터 |
|
0x16A4 |
5797 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 7 트립 카운터 |
|
0x16A5 |
5798 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 8 트립 카운터 |
|
0x16A6 |
5799 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 9 트립 카운터 |
|
0x16A7 |
5800 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 10 트립 카운터 |
|
0x16A8 |
5801 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 11 트립 카운터 |
|
0x16A9 |
5802 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 12 트립 카운터 |
|
0x16AA |
5803 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |
|
0x16AF~0x16C1 |
5807~5822 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |
|
0x16BE |
5823 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
아날로그 입력 1 트립 카운터 |
|
0x16BF |
5824 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
아날로그 입력 2 트립 카운터 |
|
0x16C0 |
5825 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
아날로그 입력 3 트립 카운터 |
|
0x16C1 |
5826 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
아날로그 입력 4 트립 카운터 |
|
0x16C2 |
5827 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
아날로그 1 출력 @Updated D5
|
|
0x16C3 |
5828 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
아날로그 2 출력 @Updated D5
|
|
0x16C4 |
5829 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
모터 정지 오류 감지 트립 카운터 |
|
0x16C5 |
5830 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
논리 테스트 중단 트립 카운터 |
|
0x16C6 |
5831 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
고착된 Reset 키 트립 카운터 |