Analogmodul-Daten
Die Tabelle enthält die Analogmodul-Daten für die PROFIBUS DP-Kommunikation.
|
Steckplatz |
Index |
Byte-Offset |
Größe (in Byte) |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Gesich. |
Parametername |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |
170 |
2 |
R |
0,1 |
mA |
INT16 |
N |
Analogeingang 1 |
| 1 | 3 |
172 |
2 |
R |
0,1 |
mA |
INT16 |
N |
Analogeingang 2 |
| 1 | 3 |
174 |
2 |
R |
0,1 |
mA |
INT16 |
N |
Analogeingang 3 |
| 1 | 3 |
176 |
2 |
R |
0,1 |
mA |
INT16 |
N |
Analogeingang 4 |
| 1 | 3 |
178 |
8 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |
| 1 | 3 |
186 |
2 |
R |
0,1 |
mA |
INT16 |
N |
Analogausgang 1 |
| 1 | 3 |
188 |
2 |
R |
0,1 |
mA |
INT16 |
N |
Analogausgang 2 |
| 1 | 3 | 190 | 4 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |