Phasen-Unterstromschutz
Die Tabelle enthält die Daten des Phasen-Unterstromschutzes für die PROFIBUS DP-Kommunikation.
| Steckplatz | Index |
Byte-Offset |
Größe (in Byte) |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Standardwert |
Gesich. |
Parametername |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
132 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
J |
Funktionseinstellung |
| 1 | 5 |
134 |
2 |
R/W |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
15–100 |
50 |
J |
Ansprechwert |
| 1 | 5 |
136 |
2 |
R/W |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
100 |
J |
Verzögerung |
| 1 | 5 |
138 |
2 |
R/W |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
15–100 |
50 |
J |
Alarmstufe |
| 1 | 5 |
140 |
2 |
R/W |
1 |
– |
BITMAP |
|
8 |
J |
Betriebsart Reset |
| 1 | 5 |
142 |
2 |
R/W |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
50 |
J |
Autom. Reset-Verzögerung |
| 1 | 5 |
144 |
4 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |