Statistikdaten
Die Tabelle enthält die Statistikdaten für die PROFIBUS DP-Kommunikation.
|
Index |
Steckplatz |
Byte-Offset |
Größe (in Byte) |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Gesich. |
Parametername |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
0 |
2 |
R |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
Timer 1 – Istwert |
| 1 | 4 |
2 |
2 |
R |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
Timer 2 – Istwert |
| 1 | 4 |
4 |
2 |
R |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
Timer 3 – Istwert |
| 1 | 4 |
6 |
2 |
R |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
Timer 4 – Istwert |
| 1 | 4 |
8 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Zähler 1 – Istwert |
| 1 | 4 |
10 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Zähler 2 – Istwert |
| 1 | 4 |
12 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Zähler 3 – Istwert |
| 1 | 4 |
14 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Zähler 4 – Istwert |
| 1 | 4 |
16 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Thermische Überlast – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
18 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Blockierter Rotor – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
20 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Abgedrosselter Rotor – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
22 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Eindeutige Zeit – Überstrom – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
24 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Normal Invers – Überstrom – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
26 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Kurzzeitüberstrom – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
28 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Berechneter Erdschluss – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
30 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Gemessener Erdschluss – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
32 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Phasen-Unterstrom – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
34 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Stromunsymmetrie – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
36 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Stromphasenverlust – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
38 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Stromphasenumkehr – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
40 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Phasen-Unterspannung – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
42 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Phasen-Überspannung – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
44 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Spannungsphasenverlust – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
46 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Spannungsunsymmetrie – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
48 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Spannungsphasenumkehr – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
50 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Unterfrequenz – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
52 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Überfrequenz – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
54 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Übermäßige Anlaufzeit – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
56 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Kommunikationsverlust – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
58 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
LTMT main unit Temperatur – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
60 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Unterleistung – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
62 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Überleistung – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
64 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Unterleistungsfaktor – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
66–78 |
14 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |
| 1 | 4 |
80 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI-Verriegelung 1 – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
82 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI-Verriegelung 2 – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
84 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI-Verriegelung 3 – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
86 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI-Verriegelung 4 – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
88 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI-Verriegelung 5 – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
90 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI-Verriegelung 6 – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
92 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI-Verriegelung 7 – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
94 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI-Verriegelung 8 – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
96 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI-Verriegelung 9 – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
98 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI-Verriegelung 10 – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
100 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI-Verriegelung 11 – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
102 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI-Verriegelung 12 – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
104–150 |
8 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |
| 1 | 4 |
152 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Rechner – Ausgang 1 |
| 1 | 4 |
154 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Rechner – Ausgang 2 |
| 1 | 4 |
156 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Motorstopp-Fehlererkennung – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
158 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Logiktest unterbrochen – Auslösungszähler |
| 1 | 4 |
160 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Klemmende Reset-Taste – Auslösungszähler |