Auslösung für gemessenen Erdschluss
Die Tabelle enthält die Daten zur Auslösung für gemessenen Erdschluss für die PROFIBUS DP-Kommunikation.
| Steckplatz | Index |
Byte-Offset |
Größe (in Byte) |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Standardwert |
Gesich. |
Parametername |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
118 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
J |
Funktionseinstellung |
| 1 | 5 |
120 |
2 |
R/W |
1 |
mA |
UINT16 |
20-20000 |
30 |
J |
Ansprechwert |
| 1 | 5 |
122 |
2 |
R/W |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
1 |
J |
Verzögerung |
| 1 | 5 |
124 |
2 |
R/W |
1 |
mA |
UINT16 |
20-20000 |
30 |
J |
Alarmstufe |
| 1 | 5 |
126 |
2 |
R/W |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
J |
Reset-Modus |
| 1 | 5 |
128 |
2 |
R/W |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
J |
Autom. Reset-Verzögerung |
| 1 | 5 |
130 |
2 |
– |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
N |
Funktion beim Starten des Motors |