Drehrichtungssperren-Timer – Schutz
Die Tabelle enthält die Daten des Drehrichtungssperren-Timer-Schutzes für die PROFIBUS DP-Kommunikation.
| Steckplatz | Index |
Byte-Offset |
Größe (in Byte) |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Standardwert |
Gesich. |
Parametername |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
104 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
J |
Funktionseinstellung |
| 1 | 7 |
106 |
2 |
R/W |
1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
J |
Verzögerung |
| 1 | 7 |
108 |
4 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |