Unterfrequenzschutz
Die Tabelle enthält die Daten des Unterfrequenzschutzes für die PROFIBUS DP-Kommunikation.
| Steckplatz | Index |
Byte-Offset |
Größe (in Byte) |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Standardwert |
Gesich. |
Parametername |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |
64 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
J |
Funktionseinstellung |
| 1 | 6 |
66 |
2 |
R/W |
1 |
%F* |
UINT16 |
90–100 |
94 |
J |
Ansprechwert |
| 1 | 6 |
68 |
2 |
R/W |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
1 |
J |
Verzögerung |
| 1 | 6 |
70 |
2 |
R/W |
1 |
%F* |
UINT16 |
90–100 |
94 |
J |
Alarmstufe |
| 1 | 6 |
72 |
2 |
R/W |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
J |
Betriebsart Reset |
| 1 | 6 |
74 |
2 |
R/W |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
J |
Autom. Reset-Verzögerung |
| 1 | 6 |
76 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |