Motorstopp-Fehlererkennung
Die Tabelle enthält die Daten der Motorstopp-Fehlererkennung für die PROFIBUS DP-Kommunikation.
| Steckplatz | Index |
Byte-Offset |
Größe (in Byte) |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Standardwert |
Gesich. |
Parametername |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
48 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
J |
Funktionseinstellung |
| 1 | 7 |
50 |
2 |
R/W |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
10 |
J |
Verzögerung |
| 1 | 7 |
52 |
2 |
R/W |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
J |
Betriebsart Reset |
| 1 | 7 |
54 |
4 |
R/W |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |