DOCA0256DE-01

Maximale Anzahl an Starts

Die Tabelle enthält die Daten zur maximalen Anzahl an Starts für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 7

32

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

1

J

Funktionseinstellung

1 7

34

2

R/W

1

UINT16

1–30
(Schritt 1)

6

J

Zulässige Starts

1 7

36

2

R/W

1

min

UINT16

15–60
(Schritt 1)

30

J

Referenzzeit

1 7

38

2

R/W

1

min

UINT16

1–120
(Schritt 1)

5

J

Sperrzeit

1 7

40

2

R/W

1

min

UINT16

0–120
(Schritt 1)

0

J

Zeit zwischen Starts

1 7

42

6

Reserviert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?