DOCA0256DE-01

Übermäßige Anlaufzeit – Schutz

Die Tabelle enthält die Daten des übermäßigen Anlaufzeitschutzes für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 7

0

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

J

Funktionseinstellung

1 7

2

2

R/W

0,1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

100

J

Verzögerung

1 7

4

2

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Kommunikation

  • Bit 3: Autom.

3

J

Betriebsart Reset

1 7

6

2

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Autom. Reset-Verzögerung

1 7 8 2

R/W

0,1

%IFLC*

UINT16

80–300
(Schritt 1)

100

J

Lauf-Schwellwert
1 7 10 4

R/W

Reserviert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?