Strom - Phasenverlust
Die Tabelle enthält die Daten des Stromphasenverlust-Schutzes für die PROFIBUS DP-Kommunikation.
| Steckplatz | Index |
Byte-Offset |
Größe (in Byte) |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Standardwert |
Gesich. |
Parametername |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
162 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
J |
Funktionseinstellung |
| 1 | 5 |
164 |
2 |
R/W |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
1 |
J |
Verzögerung |
| 1 | 5 |
166 |
2 |
R/W |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
J |
Betriebsart Reset |
| 1 | 5 |
168 |
2 |
R/W |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
J |
Autom. Reset-Verzögerung |
| 1 | 5 |
170 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |